Murrelektronik al 35 jaar actief in Nederland | Murrelektronik

september 9, 2021

Murrelektronik al 35 jaar actief in Nederland

Murrelektronik is al 35 jaar actief in Nederland. Wat begon met 3 medewerkers, een typemachine en wat componenten voor in de schakelkast is nu een marktleider meer dan 25 medewerkers. Vandaag de dag staan installatieconcepten centraal om machinebouwers te helpen van ontwerpfase tot ingebruikname.

Al 35 jaar hoogwaardige Duitse kwaliteit

“Decentraal denken, oneindig veel mogelijkheden in bekabeling bieden en het optimaal beveiligen van stroomketens. Dat zijn de 3 pijlers waarmee we enorm zijn gegroeid in deze 35 jaar,” vertelt Gert van Dam, directeur van Murrelektronik Benelux. ‘We begonnen in Nederland puur als serviceleverancier. Maar in de loop van de jaren zijn we steeds meer gaan meedenken met de machinebouwers. Frans Haffner, de CEO van Murrelektronik Duitsland, had een ambitieus beeld bij hoe machinebouw moest zijn. Zijn blauwdruk hebben we gepromoot in Nederland. Met succes.”

Trendsetter in innovatie

“Vroeger zat alles van een machine aangesloten op één grote schakelkast, die bestond uit ontzettend veel draden en componenten,” vertelt Van Dam. “Bij Murrelektronik kozen we al snel voor decentralisatie. Alles wat in de kast zat, ging eruit en werd geplaatst op de machine zelf. Met als gevolg dat er minder fouten gemaakt kunnen worden bij het monteren van de machine. En als er een keer een

storing is, de fout ook veel sneller gevonden kan worden. Hetzelfde geldt voor het beveiligen van de stroomketens. Was er vroeger kortsluiting? Dan lag de hele productie plat totdat de fout was gevonden. Op onze stroomketens zit een beveiliging, die de machine tijdelijk stillegt. Daarnaast ziet de monteur door onze systemen meteen welk onderdeel vervangen moet worden, waardoor de productie snel weer hervat kan worden. Dat soort innovaties hebben onze groei veroorzaakt.“

Meedenken met de machinebouwer

“Al vanaf de ontwerpfase denken we mee met de machinebouwer. We helpen met de tekeningen en geven advies over welke onderdelen waar zouden moeten komen. De 2 belangrijkste zaken waarmee we rekening houden, is dat de machine betrouwbaar is en dat de machine zo min mogelijk stilstaat bij een eventuele storing. Ieder bedrijf en iedere machinebouwer met wie we samenwerken heeft andere wensen. We leveren maatwerk en zijn eerlijk. Met als resultaat; een tevreden klant. En daar doen we het uiteindelijk voor,“ stelt Van Dam.

Hoe het begon

Willemien Rosdorff, één van de eerste medewerkers in Nederland, werkt nu 34 jaar bij Murrelektronik. “Toen ik hier ging werken, maakte ik de facturen op een typemachine, stonden er dagelijks ongeveer 3 dozen in het magazijn om vervoerd te worden en deden we al het werk met 3 personen. Ik heb  Murrelektronik Nederland zien groeien. De typemachine heeft plaatsgemaakt voor computers, de 3 dozen zijn inmiddels veranderd in 4 europallets en we zijn uitgegroeid naar een fors bedrijf. Na 34 jaar, kan ik wel zeggen dat er groen bloed door mijn aderen stroomt.“

Jubileumspel

Speciaal voor het jubileum is er een online spel. Murrelektronik is in Nederland al 35 jaar druk met het leggen van de juiste verbindingen. Nu is het aan de klanten! Maak de juiste verbindingen in het spel en win een helikoptervliegles. Het spel is te vinden op www.murr.nu.

 

Het laatste nieuws

Sjaak de Rie nieuw bij Murrelektronik

Per ingang van januari 2021 is Sjaak de Rie in dienst bij Murrelektronik. Hij vervult de functie van Key Account manager.

Leer meer

Singelloop Breda 2020

Met een groep collega's hebben wij deelgenomen aan de alternatieve Singelloop Breda. De Singelloop Breda is een top-loopevenement waar normaal gesproken de gezellige en…

Leer meer

Juni = webinar maand

In de maand juni gaven onze engineers iedere dinsdag om 10 uur een webinar. De webinars zijn in het Nederlands en bestaan uit live demonstraties zodat je direct de toepassing in…

Leer meer

Hallo
Wij zijn er voor jou!
Je kunt ons op diverse manieren bereiken...